Campanhas e lançamento de novos produtos
A gama COMPLETE line é um sistema composto por tecnologias líderes de mercado, englobando produtos de hardware e software, serviços de consultoria e soluções de sistema de otimização dos seus processos de fabrico de quadros elétricos. Assim, consegue significativamente simplificar a sua engenharia, compra, instalação e operação.
Estão disponíveis em diferentes números de posições e opções de montagem. Podem ser utilizados de imediato e ampliados conforme necessário. Isto ajuda a que o PTFIX seja uma solução custo-benefício ideal para a distribuição de cargas e potencial. A tecnologia de ligação Push-in permite-lhe introduzir condutores de forma rápida e simples.
Com os sistemas de impressão portáteis da Phoenix Contact poderá executar tarefas e processos de trabalho de forma independente e flexível.
Conheça as novas impressoras THERMOMARK PRIME e THERMOFOX:
A Phoenix Contact lançou a nova Quint Power 4ªgeração, a primeira fonte de alimentação configurável que pode ser entregue de acordo com requisitos específicos.
Um manuseamento mais fácil e uma escolha do produto simplificada: os disjuntores eletrónicos de equipamento da Phoenix Contact oferecem uma proteção inteligente para a sua fonte de alimentação.
As novas caixas de junção compactas da Phoenix Contact garantem uma transmissão de dados em tempo real de forma segura e a longo prazo. Compactas e com design unificado, as caixas de junção oferecem um grande espaço interior para uma ligação segura de condutores de fibra óptica.
A Phoenix Contact inova na ligação do fio às fichas para PCI. Os conectores de placas de circuito impresso das séries LPC/LPCH 6 combinam a fiabilidade das ligações por push-in com uma grande facilidade de utilização da operação com alavanca.
O mesmo tamanho, tecnologia de ligação diferente – os bornes para placa de circuitos impressos da série TDPT permitem desenvolver dispositivos específicos para o mercado com design unificado. Graças ao tamanho idêntico, pode optar flexivelmente por ligação por push-in ou de parafuso – mantendo o design das suas placas de circuitos impressos e dispositivos.
TERMITRAB complete é o dispositivo de proteção contra sobretensão mais estreito do mundo para interfaces de sinal. A nova gama contém todos os descarregadores específicos a cada tipo de sinal, incluindo componentes para sinalização remota do estado de operação dos descarregadores.
A comunicação em tempo real na Internet das coisas exige elevadas velocidades de transmissão e ligações estáveis.
Os novos conectores M12 com sistema de fecho rápido push-pull podem ser bloqueados de forma fácil e segura com um clique. A destacar: se o conector não estiver encaixado corretamente, retorna à posição inicial. A compatibilidade de encaixe independente do fabricante garante a máxima disponibilidade a nível mundial.
De forma compacta, económica, segura: graças à inovadora tecnologia SKEDD, pode pela primeira vez montar os novos conectores para placas de circuito impresso em qualquer posição na placa de circuito impresso, de forma direta e sem ferramenta.
Os Embedded Systems são mais do que mini-computadores invisíveis. São obras-primas digitais da automação descentralizada. Seja para uma fábrica inteligente ou para a automação de edifícios – com a tecnologia de ligação e os invólucros eletrónicos da Phoenix Contact obtém as molduras para as suas obras-primas.
Os conectores M8 e M12 estão estabelecidos como padrão da indústria. Aproveite as vantagens dos conectores circulares compactos para as suas interfaces e meios: para sinais, dados e potência.
A Phoenix Contact oferece todos os produtos em primeira mão: sistemas de entrada e ou saída de cabos com guias ou por bucins roscados, sistemas de proteção de cabos e calhas até aos mais pequenos componentes, como abraçadeiras e marcações de cabos.
Nova linha de Cabos para Sensor/ Atuador em PVC. Peça agora uma amostra!
Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no