Plug & Play com conectores industriais facilita a troca de quadros de distribuição na BASF

Resumo

BASF Antwerpen  

Em Antuérpia está situada a segunda maior unidade de produção da BASF do mundo

  • Na unidade de produção de Antuérpia, o grupo de produtos químicos BASF possui uma abrangente infraestrutura com uma rede de distribuição própria e várias centenas de subestações.
  • Nas instalações de distribuição elétrica de média tensão, os antigos relés de proteção devem ser substituídos por dispositivos de controlo e proteção novos.
  • A BASF optou por um conceito Plug & Play com conectores da família de produtos Heavycon Evo.
  • Foi assim possível economizar muito tempo na troca de quadro de distribuição.

Perfil do cliente

A unidade de Antuérpia da BASF consome aproximadamente dois por cento da corrente total na Bélgica. Numa fábrica de produtos químicos desta dimensão, a disponibilidade e a fiabilidade da fonte de alimentação têm a máxima prioridade. A unidade de produção está ligada à rede de alta tensão através de várias ligações.

Aplicação

Björge Joachim, Product Manager Interface da Phoenix Contact, nv/sa, Zaventem, Bélgica; Dirk Van Bogaert, fornecimento de energia elétrica e infraestrutura, BASF Antwerpen, Bélgica; e Koen Meersman, engenheiro eletrotécnico, PA Solutions, Melsele, Bélgica  

Esforçaram-se pela modernização: Björge Joachim, Dirk Van Bogaert e Koen Meersman (da esq. p/ a dir.)

Uma rede de 36 KV da própria empresa distribui a corrente através da rede de cabos de 6 KV e 10 KV pelos diferentes sistemas de produção. Cada instalação de distribuição elétrica de média tensão é monitorizada permanentemente através de diversos sistemas de medição de corrente e tensão. É assim possível comutar individualmente a alimentação de tensão para os consumidores elétricos. Estas medições e processos de comutação aparentemente simples à primeira vista não devem, contudo, ser subestimados.

"Cada instalação de distribuição elétrica de média tensão possui um componente primário e de alta tensão, bem como um quadro de distribuição no qual se encontram os sistemas de controlo e proteção", explica Dirk van Bogaert do departamento de fornecimento de energia elétrica e infraestrutura da BASF na Antuérpia. "Os dispositivos de controlo de alguns sistemas de 6 kV mais antigos estão a ser atualmente renovados. Durante esse processo, as unidades de produção não podem ser retiradas da rede elétrica durante um período indiscriminadamente longo." Se uma unidade for desligada, a janela temporal para as alterações é bastante limitada.

Solução

Heavycon Evo com bloqueio por patilha  

O bloqueio por patilha torna a ligação simples e segura

Em cooperação com o parceiro de engenharia PA Solutions foi desenvolvida uma solução com a qual é possível substituir um quadro de distribuição em apenas quatro horas. "Para medir corrente e tensão, no componente primário da instalação de distribuição elétrica de média tensão são utilizadores transdutores", explica van Bogaert. "As correntes e tensões são aí reduzidas para 1 A e 100 V. Estes sinais têm então de ser conduzidos para o quadro de distribuição correspondente juntamente com outros sinais."

Cada quadro de distribuição tem de ser alimentado com corrente e estar equipado com sondas ligadas através de um circuito. "Para executar alterações rapidamente, utilizamos um tipo de sistema Plug & Play para quadros de distribuição", esclarece Koen Meersman, engenheiro eletrotécnico na PA Solutions. "Trabalhamos há pouco tempo com conectores", complementa van Bogaert. "Há apenas cinco anos, trabalhávamos exclusivamente com ligações de parafuso."

Heavycon Evo da Phoenix Contact  

Combinação de diferentes tipos de contacto num único conector

Um dos requisitos na modernização consiste em conduzir diferentes tipos de sinal numa ligação individual – um outro motivo por que a BASF optou pelos conectores Heavycon Evo. Os conectores transmitem sinais de medição analógicos de corrente e tensão, bem como outros sinais de controlo, sendo que não podem ser confundidos nem se podem influenciar mutuamente.

Heavycon Evo está construído modularmente: num conector é possível reunir vários módulos com diferentes tipos de contacto sem que se afetem mutuamente.

A Phoenix Contact também produziu os cabos para o projeto, tendo sido parcialmente ligados aos bornes existentes no componente primário aquando da modificação.

Conectores Heavycon Evo para ligação ao quadro de distribuição  

Conectores Heavycon Evo para ligação ao quadro de distribuição

"A vantagem do conceito Plug & Play com estrutura em anel consiste no facto de que ambas as ligações do quadro de distribuição adjacente podem ser interligadas com uma peça de ligação se uma caixa for removida", indica Meersman. "Desta forma, obtemos uma estrutura em anel e também redundância."

Resultado

O sistema modular impede confusões nos conectores, o que era extremamente importante. "Uma outra vantagem consiste no facto de que os invólucros dos conectores são estanques à água e à poeira para que não entrem em curto-circuito. Se um conector for retirado e pousado nas proximidades, uma tampa protege o lado de conexão", indica van Bogaert. "Também nos era extremamente importante que os conectores fossem tão fiáveis quanto as antigas ligações de parafuso utilizadas. As alavancas nos conectores permitem uma ligação fácil e resistente. O sistema modular permitiu-nos agrupar todos os sinais num único conector para que não ocorresse qualquer erro aquando da instalação."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Referrer: http://www2.phoenixcontact.com/online/portal/pt/pxc/content_pages/!ut/p/z0/fY5BbsIwEEVP46XlIQScLiskQIVKqYjU1Btr4gypKbVNMqHl9vUJuvxPX09PGdUqE_DuB2QfA17z_jBrWxWHzX5XLl5hpTW87Y_V8aCb7Wmp1SmxrRtbt5u6US_K_P_OOn-53cyzMi4Gpl9WbeLEAn6oE_CNPghIY-xnx5OAae4cMg1xfNiEA2X0SXh_yH7mTK7zIH2w2RTIcRwnm2QBEioBC-zpjFhIyAmyXBNJLKGQZwdLAA1UPXUqfe3e_wDuHF_J/

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar